This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6286A10:Webench 设计与规格不匹配

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6286A10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502273/tps6286a10-webench-design-not-matching-specs

器件型号:TPS6286A10

工具/软件:

我尝试使用 TPS6286A10设计输入电压为3.3V 的2.5V 电源。 根据 TPS6286A 规范[(max)= Vin、占空比(max)= 100%]、这应该可以实现。 然而、Webench 不允许这样做。 从3.2V 至3.4V 输入可获得的最大输出电压为2.3V。 这是 Webench 中的模型错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyaw:  

    我针对给定的规格检查了 Webench:

    输入电压:3.3V

    输出电压:2.5V

    输出电流:10A

    我注意到 Webench 在内部保守地执行某些计算、因此问题在于此。

    不过、该器件支持该输入和输出电压组合、这可从数据表中确认。

    BR、

    Ashika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ashika。 接下来介绍6286A 设计。