请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6286A10 工具/软件:
我尝试使用 TPS6286A10设计输入电压为3.3V 的2.5V 电源。 根据 TPS6286A 规范[(max)= Vin、占空比(max)= 100%]、这应该可以实现。 然而、Webench 不允许这样做。 从3.2V 至3.4V 输入可获得的最大输出电压为2.3V。 这是 Webench 中的模型错误吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我尝试使用 TPS6286A10设计输入电压为3.3V 的2.5V 电源。 根据 TPS6286A 规范[(max)= Vin、占空比(max)= 100%]、这应该可以实现。 然而、Webench 不允许这样做。 从3.2V 至3.4V 输入可获得的最大输出电压为2.3V。 这是 Webench 中的模型错误吗?