This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL3843:与 LM5104同步降压转换器的问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503954/tl3843-question-on-a-sync-buck-converter-with-lm5104

部件号:TL3843

工具/软件:

尊敬的专家:

您能否帮助来自 同步降压转换器的客户报告设计(其规格如下所示)的查询:

A) VIN = 16V
B) Vout = 4.2V
C) Iout = 3A
D) Fsw = 200kHz


图1:同步降压转换器的 Sch

但是、我测量了一些节点并发现了下面列出的一些问题:

Q1) fsw 远低于我的设计规格要求


图 2.

根据图 2.

  • PWM 和 RT/CT 信号处似乎存在振铃
  • 设计频率:200k、但实际频率:约85k

Q2:电流检测信号也会出现振铃


图 3.

根据图 3、

  • 电流检测信号也会出现振铃

但是、U1-U4的 VDD 在12V 的电压下正常工作。


最后、下图是 PCB 顶部和 PCB 底部

图 5:PCB 顶部



图 6:PCB 底部

如何解决问题 Q1和 Q2? 非常感谢。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.对于200kHz、我建议使用 CT = 1nF、RT = 9k。 390pF 不在建议值范围内。

    2.电流感应振铃应来自您的电路板布局布线。 请重点介绍您的电流检测布局布线、以帮助您找到改进方法。