请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TL3843 工具/软件:
尊敬的专家:
您能否帮助来自 同步降压转换器的客户报告设计(其规格如下所示)的查询:
A) VIN = 16V
B) Vout = 4.2V
C) Iout = 3A
D) Fsw = 200kHz
图1:同步降压转换器的 Sch
但是、我测量了一些节点并发现了下面列出的一些问题:
Q1) fsw 远低于我的设计规格要求
图 2.
根据图 2.
- PWM 和 RT/CT 信号处似乎存在振铃
- 设计频率:200k、但实际频率:约85k
Q2:电流检测信号也会出现振铃
图 3.
根据图 3、
- 电流检测信号也会出现振铃
但是、U1-U4的 VDD 在12V 的电压下正常工作。
最后、下图是 PCB 顶部和 PCB 底部
图 5:PCB 顶部
图 6:PCB 底部
如何解决问题 Q1和 Q2? 非常感谢。
此致、
阿奇·A·