This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:查询

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504191/tps65220-query

器件型号:TPS65220

工具/软件:

在我们的设计之一中、 我们将2个数量的 TFM160808ALC-R47MTAA 电感器用于 TI PMIC 的2个开关稳压器、其 MPN 为:TPS6522053RHBR。

现在的问题是、由于我们将此电感器用于 PMIC 的2个开关稳压器、并且引脚在 PMIC 芯片中非常靠近。 因此、我们想知道2个电感器之间的磁耦合的影响。 这是因为我们要放置2个空气间隙为0.28mm 的电感器、如以下快照所示、以供您参考。 在磁耦合影响非常小的情况下、我们可以将这两个电感器放置在多近的位置?

如上所述、我们将放置空气间隙为0.28mm 的2个电感器、如快照中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prahlad:

    2个电感器之间没有这样的最低要求、它们应该没有问题。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    由于以上快照中所示的这2个电感器彼此非常靠近、因此磁耦合对开关稳压器输出会有什么影响?

    谢谢你。
    此致
    Amarnath G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amarnath:

    我们使用的 SMT 电感器具有屏蔽功能、因此不应该产生磁耦合效应。 组件尺寸决定了放置的最小间距。

    Sathish