请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65220 工具/软件:
在我们的设计之一中、 我们将2个数量的 TFM160808ALC-R47MTAA 电感器用于 TI PMIC 的2个开关稳压器、其 MPN 为:TPS6522053RHBR。
现在的问题是、由于我们将此电感器用于 PMIC 的2个开关稳压器、并且引脚在 PMIC 芯片中非常靠近。 因此、我们想知道2个电感器之间的磁耦合的影响。 这是因为我们要放置2个空气间隙为0.28mm 的电感器、如以下快照所示、以供您参考。 在磁耦合影响非常小的情况下、我们可以将这两个电感器放置在多近的位置?
如上所述、我们将放置空气间隙为0.28mm 的2个电感器、如快照中所示。