This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI2140-Q1:内部 MOSFET 额定值

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI2140-Q1, TIDA-010232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503667/tpsi2140-q1-internal-mosfet-ratings

器件型号:TPSI2140-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-010232

工具/软件:

尊敬的团队:

S1-S2之间可以处理的器件的绝对最大额定电压是多少?

查找随附的包含 TPSI2140的电阻网络电路快照、通过施加3kV、我们观察到了漏电流13mA。

这是由于内部 MOSFET 的漏电流造成的?

请告诉我们、对于3kV HiPot 信号、我们的基准电路中 S1-S2之间的电压将是多少。 因为数据表中未提供绝对最大值数据。

此致、

Parth Bhavsar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth、

    感谢您联系我们的 E2E 团队。 我假设您正在进行 HiPot /耐受电压测试、在其中、从 DC+到 GND_EARTH 之间施加3kV 60秒。 需要调整 R 的大小以将雪崩电流(IAVA)限制在1 mA。 听起来电路中的 TPSI2140可能已因过热而损坏。 MΩ 3kV 测试、我们建议 R = 1.7k Ω

    耐压/耐压电压

    (VHIPOT - VAVA)/ R = IAVA

    R =(3kV - 1.3kV)/ 1 mA

    R = MΩ Ω。

    接下来是否要进行任何 EMI 或 ESD 测试? 如果是、您可以考虑在器件上添加电容。

    EMI

    如果您正在进行 EMI 测试并需要 通过 CISPR25 5类测试、我们建议在 TPSI2140-Q1上添加电容、为通过隔离发送的噪声提供一条返回路径、如下图(在"ESD"部分中)所示。

    ESD

    如果您在电压大于5kV 的情况下进行 ESD 测试、我们建议在 TPSI2140-Q1上添加电容、以限制器件上的电压、如下图所示。 附加了幻灯片以了解更多信息。

    ESD Summary.pdf

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tilden:

    感谢您的反馈。

    在我们的设计中、我们根据 TIDA-010232使用该电路进行隔离监控。 因此、根据您的建议、如果我们更改电阻值、则可能会影响较低额定电压(~200VDC)下的隔离监测电阻测量精度。
    我们的设计额定电压为1000V 直流、根据 UL2231-2耐压/耐压测试、适用电压为系统额定电压的2倍。  

    除了更改电阻值并需要通过3kV HiPot 测试之外、您对此有什么建议?

    此致、

    Parth Bhavsar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parth、

    感谢您的答复。 我知道改变电阻值可能会影响测量精度。 增加电阻的目的是降低电流、以限制器件功率耗散。 我们可以限制的另一个变量是电压以保持相似的电阻、可能会在机箱 GND 上增加第三个 TPSI2140。

    如果您的 HiPot 测试分别从 HV+到机箱 GND 以及从 HV-到机箱 GND 应用了3kV 60秒、则每个的串联 R 可以是≥Ω 400 kΩ。

    如果您的 HiPot 测试同时从 HV+到机箱 GND 以及 HV-到机箱 GND 施加3kV 60秒、则每个的串联 R 可以是≥Ω 800 kΩ

    此致、
    Tilden Chen


    固态继电器|应用工程师