工具/软件:

1. TPS25751是否可应用于以下场景? 当路由器是受电方时、需要在12V-3A 下由 USB-USB PD 供电、并且路由器没有电池。 当路由器用作电源时、它有其他外部电源、需要从外部对5V 0.5A 电压进行放电。 它支持 USB 闪存驱动器等外部设备。
2.当主控制不起作用时、TPS25751 + EEPROM 可以与充电器独立协商12V-3A 或更高的功率吗?
3、如何操作 EEPROM 刻录方法? 软件编译和烧录是由 TI 还是客户完成? 如何专门刻录软件?
4. TPS25751的3.3V 电源能否直接使用 VBUS 的5V/12V 电源、无需外部电源?
5. VBUS_IN 与 VBUS 之间的关系是什么?
请根据此方框图帮助回答我们的五个问题。