This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:如何降低强 EMI 干扰

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51561H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499864/lm51561h-how-to-reduce-strong-emi-disturbances

器件型号:LM51561H

工具/软件:

您好:  

我们在 SEPIC 模式下对您的元件实施了一个稳压器、可产生110V 的输出、并具有16.8V 至137.5V 的宽输入范围

原子 正在工作、但由于  LM51561H 行为及其电路、EMI 干扰非常高。 我们需要把最低的比率调低至15-20dB、以符合铁路的标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Silvana,

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您能否分享满载时转换器的 SW 节点信号波形?

    此致、

    Hassan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蓝色通道 是引脚4  LM51561H 处的信号 、当提供30V 电压时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Silvana,

    感谢您分享示波器图。

    当我在 SW 节点的上升沿和下降沿都看到振铃时、您能测量 SW 节点的振铃频率吗?  

    您能否证实 SW 节点的振铃频率与未通过 EMI 测试的频率相同?

    如果是、我建议通过在 FET 的栅极信号处添加栅极电阻或在 SW 与地之间添加缓冲电路来优化 FET 的速度。  

    此外、我建议添加100 Ω R5电阻。 它有助于滤除电流检测信号中的高频噪声。

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hassan、  

    遗憾的是、干扰位于很宽的频段。 24V 电源电压、水平30MHz 频率为1GHz 时的结果如下:

    我们实际上已经尝试添加栅极电阻:为了符合标准,我们必须使用100R,但我们注意到电路中有一些发热。

    我们还将 R5更改为4K7、并在下面的原理图中更改了所有红色元件。

    使用修改后的电路、 我们只能将 EMI 降低到24V、但无法将其解决至110V 电源、这是我们的上限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Silvana,

    感谢您分享 EMI 结果。

    根据结果可以清楚地看到导致问题的频率频谱。

    首先、我不建议使用超过10 Ω 的栅极电阻、因为这会导致更多的开关损耗。 我建议为低侧 FET 添加并联栅源电容以降低开关速度。  

    此外、您的设计中是否使用屏蔽式电感器?

    此外、PCB 寄生效应也会导致该 EMI 问题。 因为快速 di/dt 会导致电源环路寄生电感上出现高电压尖峰、进而导致 EMI。  

    您能分享布局文件吗?

    此致、

    Hassan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hassan、  

    是的、我们 在 L1位置使用屏蔽式电感器 Coilcraft MSD1514-104KED。

    板具有双层 PCB。 请在 下面找到详细信息。

    谢谢。此致、

    Silvana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Silvana,

    这是一个公共假期,直到下星期一。 请在下周二之前回复。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Silvana,

    我已经了解了您的布局、发现开关节点面积非常大。 由于电流不连续、开关节点面积较大是 EMI 的主要来源。  

    我建议优化该区域、并通过在 其上添加栅源电容器来尝试降低 FET 的开关速度。  

    此致、

    Hassan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hassan 的分析。

    事实上、我们对布局非常怀疑。

    1.是否还建议增加层数以在内部添加一些 GND 平面?

    关于架构、从原理图的第一个图中、您可以看到、输入级没有包含合适的共模滤波器、也没有预先放置过将 GND 连接到 EARTH (此时 GND 悬空)的 RC 滤波器。

    2.您建议添加这些过滤器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Silvana,

    是的、我建议使用4层 PCB。 并使用顶部焊盘底层进行电源布线。 尝试将电流路径放置在电流返回路径顶部。 这样、电源环路寄生电感将会因为磁场消除而尽可能地减小。   

    尝试在电源环路的顶层添加接地平面、这也会消除磁场。  

    使用第三层和第四层进行信号路由。 第三层为模拟接地、底层为信号。  

    是的、您尚未在输入和输出端使用去耦电容器。 尝试 在输入和输出端(100nF)添加多个去耦电容器。

    尝试减小栅极环路面积、因为这也会成为 EMI 的来源。 尝试与栅极建立较短的连接。  如果对栅极信号使用这两层、栅极信号的传入和返回路径应彼此靠近或相互重叠。  

    除此之外、请在 SW 节点处添加缓冲电路。 尝试使用 Power Stage Designer 计算 Sepic 的 RC 缓冲器网络值。  

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=app-gen-null-163201522726_powerstage_designer_rsa-cpc-evm-google-eu_en_int&utm_content=powerstage_designer&ds_k=power+stage+designer&gad_source=1&gbraid=0AAAAAC068F27xAYE4NUcsOekY99VseYGS&gclid=CjwKCAjwn6LABhBSEiwAsNJrjtfx6hcnqTnPdUZyf8q8rLlkTlq9VJ2DA05oh05GqdgzRGCh-Vit0BoCJEIQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

    通过一根连接线将 PGND 与 AGND 连接起来。

    是的、如果它不是电池驱动器件、则可以添加滤波器将 GND 连接到 EARTH。 还会为器件提供 ESD 保护。  

    此致、

    Hassan