Other Parts Discussed in Thread: BQ25773
主题中讨论的其他器件:BQ25773
工具/软件:
您好、
我正在按照以下规格搜索电池充电器一段时间、不知道是否丢失了
1.为蓄电池充电的输入电压- 18 - 38V
2.电瓶电压- 24V
3.充电电流- 350mA 最大值,慢速充电=大约110mA ,保持电流=大约15mA
4.应具有主机控制(I2C/SMBus)
5.寻找充电控制器
6.低温/高温 TS 温度充电或 JEITA 首选,如果不好
7.想要一个 PowerPath
我尝试在链接( https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/overview.html )搜索
我无法找到近似匹配的最小充电电流、我不会得到400mA 或368mA。
请建议使用的器件。
提前感谢、
Prasad