This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:电池充电器- 24V/BQ25730 350mA (max)、输入电压18-36V

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503987/bq25730-charger-for-battery---24v-350ma-max-input-voltage-18-36v

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件:BQ25773

工具/软件:

您好、

我正在按照以下规格搜索电池充电器一段时间、不知道是否丢失了

1.为蓄电池充电的输入电压- 18 - 38V

2.电瓶电压- 24V

3.充电电流- 350mA 最大值,慢速充电=大约110mA ,保持电流=大约15mA

4.应具有主机控制(I2C/SMBus)

5.寻找充电控制器

6.低温/高温 TS 温度充电或 JEITA 首选,如果不好

7.想要一个 PowerPath

我尝试在链接( https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/overview.html )搜索

我无法找到近似匹配的最小充电电流、我不会得到400mA 或368mA。

请建议使用的器件。

提前感谢、

Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prasad、

    https://www.ti.com/product/BQ25773

    BQ25773具有系统功率监测器和处理器热量监测器的40V、I2 C、2至5节、窄 VDC 准双相降压/升压电池充电控制器

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、老虎!

    感谢您的重播,我将通过,如果任何查询将返回或将关闭它.

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    我认为我们现在很好、我将按已解决的方式关闭查询

    非常感谢

    Prasad