工具/软件:
你(们)好
我对 TPS16632有以下问题。
1.如果 MODE 引脚接地、器件是否会在输出直接接地短路期间以自动重试模式工作?
2. SHDN 引脚应该保持接地还是悬空? 如果我在自动重试模式下使用器件(模式引脚接地)、
在评估板原理图中、为什么 NC 引脚(3、4、24、15)保持开路、而有些引脚连接到这个接地端(19、20、21、22、23)? (附于下文)
4.为什么第24 NC 引脚被命名为 VIN2 ?

此致
Sooraj P.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
我对 TPS16632有以下问题。
1.如果 MODE 引脚接地、器件是否会在输出直接接地短路期间以自动重试模式工作?
2. SHDN 引脚应该保持接地还是悬空? 如果我在自动重试模式下使用器件(模式引脚接地)、
在评估板原理图中、为什么 NC 引脚(3、4、24、15)保持开路、而有些引脚连接到这个接地端(19、20、21、22、23)? (附于下文)
4.为什么第24 NC 引脚被命名为 VIN2 ?

此致
Sooraj P.
您好、Sooraj、
欢迎来到 E2E。
1.接地短路和电源短路、两者都是闭锁故障。 在短路事件期间、器件不会进入自动重试。
2.如果您不打算使用 SHDN、请将其保持悬空。
3.引脚24连接到 VIN 不断开。 引脚3、4、15在功能引脚之间引入、因此未连接。 其他 NC 引脚连接至 GND、可实现更好的热性能和热分布。
4.引脚24是 VIN 的最后一个引脚。 它表明将这些引脚短接没有问题。
您可以将 NC 引脚悬空或连接至 GND。 将其连接到 GND 可提高热性能。
谢谢
Amrit
您好 Amrit
这是输出(Vout)直接接地短路,我有视频,但无法上传,这是否支持视频上传?
我已经采取的波形只有一个周期,不会有太多的帮助上下文。
请注意,我在 EVM 中使用了 TPS16332型号。
根据数据表、 快速跳变电路仅在几微秒内保持内部 FET 关断、之后
器件缓慢重新导通、允许电流限制环路将输出电流调节到 I (OL)。 然后选择器件
与过载情况类似的功能。
它是否表示、如果模式接地、设备将在短路期间尝试自动重试?


还有一个问题、此电路的推荐输出电容器是什么? EVM 我可以看到一个1000 μ F、这一大值是否真的需要?
此致
Sooraj P.
您好、Sooraj、
感谢您介绍测试用例。 我的印象是它启动到短暂的状态。 您观察到的行为是预期的。 请查看下面的数据表说明和图像。
在瞬态输出短路事件期间、流经器件的电流迅速增加。 由于电流限制放大器由于带宽有限而无法快速响应此事件、因此该器件包含一个快速跳变比较器。 快速跳变比较器架构设计为在输出短路事件期间快速关断 tFASTTRIP (dly)= 1 µs (典型值)、并且内部 FET 的 I (SCP)= 45A。 快速跳变阈值在内部设置为 I (FASTTRIP)。 快速跳变电路仅将内部 FET 保持关断状态几微秒、之后器件会缓慢重新导通、从而允许电流限制环路将输出电流调节到 I (OL)。 将根据 MODE 引脚配置进行电流限制

此电路的推荐输出电容器是什么? EVM 我可以看到一个1000 μ F ,这一大值是否真的需要?[/报价]输出端的1000uF 电容器用于描述浪涌电流控制和 dVdt 功能的工作情况。
您可以根据应用要求保留 COUT。 COUT 具有最小值。
谢谢
Amrit