This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:有关 TPS1663的一般问题

Guru**** 2766405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503461/tps1663-general-questions-about-tps1663

器件型号:TPS1663

工具/软件:

你(们)好  

我对 TPS16632有以下问题。

1.如果 MODE 引脚接地、器件是否会在输出直接接地短路期间以自动重试模式工作?

2. SHDN 引脚应该保持接地还是悬空? 如果我在自动重试模式下使用器件(模式引脚接地)、

在评估板原理图中、为什么 NC 引脚(3、4、24、15)保持开路、而有些引脚连接到这个接地端(19、20、21、22、23)? (附于下文)

4.为什么第24 NC 引脚被命名为 VIN2 ?

此致

Sooraj P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj、

    欢迎来到 E2E。  

    1.接地短路和电源短路、两者都是闭锁故障。 在短路事件期间、器件不会进入自动重试。

    2.如果您不打算使用 SHDN、请将其保持悬空。

    3.引脚24连接到 VIN 不断开。 引脚3、4、15在功能引脚之间引入、因此未连接。 其他 NC 引脚连接至 GND、可实现更好的热性能和热分布。

    4.引脚24是 VIN 的最后一个引脚。 它表明将这些引脚短接没有问题。  

    您可以将 NC 引脚悬空或连接至 GND。 将其连接到 GND 可提高热性能。

    谢谢  

    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    1、我已经测试了器件 TPS16632 (MODE=0)是否存在短路(EVM 中的限流电阻器为30k)、并且在那里未观察到锁存。 移除短路后、电源正常电压从零开始变得很高。

    (我已使用 EVM 并将 EVM 中 LED 的 D10替换 为电阻器、以便当输出正常时、PGOOD 将提供5V 电压)

    此致

    Sooraj P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj、

    您能详细解释一下测试用例吗?

    是电源短路还是短路? 您会知道波形吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit

    这是输出(Vout)直接接地短路,我有视频,但无法上传,这是否支持视频上传?

    我已经采取的波形只有一个周期,不会有太多的帮助上下文。

    请注意,我在 EVM 中使用了 TPS16332型号。

    根据数据表、 快速跳变电路仅在几微秒内保持内部 FET 关断、之后
    器件缓慢重新导通、允许电流限制环路将输出电流调节到 I (OL)。 然后选择器件
    与过载情况类似的功能。

    它是否表示、如果模式接地、设备将在短路期间尝试自动重试?

    还有一个问题、此电路的推荐输出电容器是什么? EVM 我可以看到一个1000 μ F、这一大值是否真的需要?

    此致

    Sooraj P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj、

    感谢您介绍测试用例。 我的印象是它启动到短暂的状态。 您观察到的行为是预期的。 请查看下面的数据表说明和图像。

    在瞬态输出短路事件期间、流经器件的电流迅速增加。 由于电流限制放大器由于带宽有限而无法快速响应此事件、因此该器件包含一个快速跳变比较器。 快速跳变比较器架构设计为在输出短路事件期间快速关断 tFASTTRIP (dly)= 1 µs (典型值)、并且内部 FET 的 I (SCP)= 45A。 快速跳变阈值在内部设置为 I (FASTTRIP)。 快速跳变电路仅将内部 FET 保持关断状态几微秒、之后器件会缓慢重新导通、从而允许电流限制环路将输出电流调节到 I (OL)。 将根据 MODE 引脚配置进行电流限制  

    此电路的推荐输出电容器是什么? EVM 我可以看到一个1000 μ F ,这一大值是否真的需要?[/报价]

    输出端的1000uF 电容器用于描述浪涌电流控制和 dVdt 功能的工作情况。

    您可以根据应用要求保留 COUT。 COUT 具有最小值。

    谢谢  

    Amrit