请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25882 工具/软件:
您好、
我需要一个单充电器、它可以控制2 个4.4Vmax 两个520 mA 电池(1s2P)、总容量约为1040 mA。 尽管并联的电池 之间的距离约为10cm、因此我们需要尽可能减少该距离上存在一些压降、以避免干扰充电。
您能在此处提供支持的最佳选择吗? 简单且低成本?
谢谢 Linda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我需要一个单充电器、它可以控制2 个4.4Vmax 两个520 mA 电池(1s2P)、总容量约为1040 mA。 尽管并联的电池 之间的距离约为10cm、因此我们需要尽可能减少该距离上存在一些压降、以避免干扰充电。
您能在此处提供支持的最佳选择吗? 简单且低成本?
谢谢 Linda