This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25882:针对新设计的充电器建议

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503036/bq25882-charger-recommendation-for-a-new-design

器件型号:BQ25882

工具/软件:

您好、  

我需要一个单充电器、它可以控制2 个4.4Vmax 两个520 mA 电池(1s2P)、总容量约为1040 mA。 尽管并联的电池 之间的距离约为10cm、因此我们需要尽可能减少该距离上存在一些压降、以避免干扰充电。

您能在此处提供支持的最佳选择吗? 简单且低成本?  

谢谢 Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    我们将检查并在下周回复您。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linda:

    只要电池具有内置保护功能、就可以使用单节电池充电器、并且可以自动断开损坏的电池。  

    谢谢、

    Ning。