This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:充电电流纹波高

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494067/bq25750-high-ripple-in-charge-current

器件型号:BQ25750

工具/软件:

您好、充电电流中存在高纹波。 这种高纹波的原因是什么? 充电电流为5A、最大充电电压为29V。 开关频率395kHz (R = 68k Ω)

e2e.ti.com/.../TableBatteryChargerV2.pdf

此致、

Hakan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hakan、

    感谢您对此有耐心。 下周就会讨论这个问题。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hakan、

    再次感谢您对此有耐心。 我查看了您的原理图、我有一些建议:

    我有几个问题可以帮助进行调试:

    • 您的输入电压和当前电池电压是多少?
    • 您使用什么作为电池充电器的负载?
    • 添加 Δ-Σ 1000µF 或≈是否可以改善电路行为?
    • 您是否可以对 SW1和 SW2进行示波器测量?
    • 充电器是否正在报告任何寄存器标志?

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan

    下面是一些问题的答案、其他问题将很快得到解答

    • 您的输入电压和当前电池电压是多少? 24V 输入电压、电池具有25、2V 标称电压和29、4V 最大电压
    • 您使用什么作为电池充电器的负载? 天
    • 添加 Δ-Σ 1000µF 或≈是否可以改善电路行为? 我们很快就会分享
    • 您是否可以对 SW1和 SW2进行示波器测量?  我们很快就会分享
    • 充电器是否正在报告任何寄存器标志? 软件尚未实现

    此致、

    Hakan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hakan:

    Ethan 目前不在办公室。 当你有内窥镜测量与他的建议,张贴在这里,我将看看他们。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的信息、我将很快回答您的问题

    此致、

    Hakan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    我添加了图片;第一个是 S1和 S2、第二个是1000uF 情况。 正如预期的那样、添加更多电容器可以降低纹波。 最好在电路板上没有任何不同的问题。 感谢您的支持。

    此致、

    Hakan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hakan、

    感谢您的更新。 我将查看这些内容、并在本周晚些时候回到您身边。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hakan、

    感谢您对此有耐心。 我还有几个问题可以帮助调试此问题:

    • 您能给我发送原理图中电感器的数据表吗?
    • 重新浏览您的原理图。 我看到在 AGND 和 PGND 之间有一个1K 电阻。 短接该电阻器是否会改善该行为? 您可以使用电压表来检查是否有任何 GND 具有不同的电势。
    • 我们还建议当 ICHG 电阻器大于5kΩ 时、将该电阻器与该电阻器并联安装一个 RC 滤波器。

    如果您了解任何其他可能对本次调试有帮助的内容、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway