This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:芯片应用问题

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502702/tps65131-chip-application-problem

器件型号:TPS65131

工具/软件:

不妨了解一下 TPS65131元件。 测得的 FBP 电压不在数据表中指定的范围内。 一个约为1.36V、另一个约为1.42V。 Vref 电压为1.176V、也超出了数据表中指定的范围。 这将导致设定的输出电压不正确。 您能帮我弄清楚原因吗? 如果原理图有任何问题、请帮我检查。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    我们数据表中的规格是可以保证的。 在您的原理图中、我看到 CFF 太大、会将大量纹波耦合到 FB 中。 这会导致 FB 电压不准确。 您可以将其删除、然后再次进行测试。

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了 CFF 并重新测试了它。  还有同样的问题。  请帮助了解其他问题所在、并提供修改建议。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    好的、您能测试以下标记点的波形吗?  

    另一方面是如何测试 FB 电压、这是通过电压表完成的?  您在哪里选择了 GND?

    原理图对我来说很好、您能和我分享一下布局吗?

    谢谢、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有针对该芯片自动计算的 Excel 电子表格(主要是针对所有外设参数值)? 如果有、请提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    抱歉、我们没有此类  Excel 电子表格。  

    谢谢、

    Colin