工具/软件:
你(们)好
我有一个关于"COMP 端子"的问题。
当 PWM 信号输入到 IADJ 时、LED 电压升压的开始存在延迟。
我想知道这是否是由于电流反馈的响应造成的。
如果由于电流反馈、是否需要更改相位补偿端子的 COMP 端子常数?
如果是、请告诉我如何进行更改、即使只是一个例子?
最好的考虑

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
我有一个关于"COMP 端子"的问题。
当 PWM 信号输入到 IADJ 时、LED 电压升压的开始存在延迟。
我想知道这是否是由于电流反馈的响应造成的。
如果由于电流反馈、是否需要更改相位补偿端子的 COMP 端子常数?
如果是、请告诉我如何进行更改、即使只是一个例子?
最好的考虑

Hi Takeshi San,
为了使器件完全启动、COMP 和 SS 电容器都需要充电至各自的电压。 这可能会导致该延迟、具体取决于您选择的值。 您是否愿意发布原理图和 I/O 规格以及开关频率? 我希望尽快解决此问题。 如果您担心机密性问题、请发送电子邮件至 d-louis@ti.com
此致、
Daniel
Hi Takeshi、
我需要完整的原理图、而不是方框图。 此外、我还需要输入(电压范围)和输出电压、输出电流设定点、LED 数量及其 Vf。
我还需要以下波形
电感器电流
开关节点电压
故障引脚
输入电压
输出电压
请参阅图1所示的所需时间标度和分辨率。 
图1. 描述 Vin (CH1)、开关节点电压(CH2)、Vout (CH3)、电感器电流(CH4)的波形图
另一组波形如 Vin、VSS、Vcomp 和开关节点电压。
同样、我非常乐意通过电子邮件(d-louis@ti.com)或通过会议解决此问题。
此致、
Daniel