This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692-Q1 IADJ

Guru**** 2386670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500298/tps92692-q1-tps92692-q1-iadj

器件型号:TPS92692-Q1

工具/软件:

你(们)好

我有一个关于"COMP 端子"的问题。

当 PWM 信号输入到 IADJ 时、LED 电压升压的开始存在延迟。
我想知道这是否是由于电流反馈的响应造成的。
如果由于电流反馈、是否需要更改相位补偿端子的 COMP 端子常数?
如果是、请告诉我如何进行更改、即使只是一个例子?

最好的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takeshi San,

    为了使器件完全启动、COMP 和 SS 电容器都需要充电至各自的电压。 这可能会导致该延迟、具体取决于您选择的值。 您是否愿意发布原理图和 I/O 规格以及开关频率? 我希望尽快解决此问题。 如果您担心机密性问题、请发送电子邮件至 d-louis@ti.com

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的回答。 我附上了你所要求的资料。
    原理图:SS 和 COMP 引脚的方框图
    I/O 规范:我们应该回答什么?
    开关频率:390kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takeshi、

    我需要完整的原理图、而不是方框图。 此外、我还需要输入(电压范围)和输出电压、输出电流设定点、LED 数量及其 Vf。

    我还需要以下波形

    电感器电流
    开关节点电压
    故障引脚
    输入电压
    输出电压


    请参阅图1所示的所需时间标度和分辨率。


    图1. 描述 Vin (CH1)、开关节点电压(CH2)、Vout (CH3)、电感器电流(CH4)的波形图

    另一组波形如 Vin、VSS、Vcomp 和开关节点电压。

    同样、我非常乐意通过电子邮件(d-louis@ti.com)或通过会议解决此问题。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Takeshi San,

    此问题是否已解决? 如果您仍需要帮助、我很高兴与您见面。

    此致、
    Daniel