请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24072T 工具/软件:
我正在考虑使用 BQ2407xT 在为电池充电时运行系统。
系统在通电时消耗约12mA 的平均电流、在处理器启动时消耗约1A 的峰值电流。
我想将电池连接到 BAT 端子、并通过 OUT 端子为系统供电、但由于启动时的峰值电流很大、
我担心这不会是问题。 是否可以使用 BQ2407xT 创建此类系统?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.