This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:电池充电期间的系统运行

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504155/bq24072t-system-operation-during-batterry-charging

器件型号:BQ24072T

工具/软件:

我正在考虑使用 BQ2407xT 在为电池充电时运行系统。

系统在通电时消耗约12mA 的平均电流、在处理器启动时消耗约1A 的峰值电流。

我想将电池连接到 BAT 端子、并通过 OUT 端子为系统供电、但由于启动时的峰值电流很大、

我担心这不会是问题。 是否可以使用 BQ2407xT 创建此类系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    BQ24072T 的额定输出电流来自 OUT 引脚高达4.5A、您的应用是否高于4.5A? 如果 OUT 上的系统负载不高于4.5A、则充电器应正常运行。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的答复。

    正如您建议的那样、OUT 引脚的输出电流确实为4.5A、但 IN 引脚的输入电流为1.5A。

    因此、我认为当电池电量耗尽时、最大值将为1.5A。 我猜错了吗?

    此致、

    Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hiro、

    您是对的、如果电池电量耗尽且输入源存在、则最大输出将低于1.5A。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您的答复。

    我明白。

    此致、

    Hiro