Other Parts Discussed in Thread: TPS51206
工具/软件:
您好:
我们考虑使用 TPS51206来为 DDR4 SDRAM 生成终端电压(VTT)。
在我们的设计中:
-
仅使用 VTT 输出。
-
VTTREF 为 未使用 但我们已经按照数据表中的建议在 VTTREF 引脚上放置了一个去耦电容器。
-
S3和 S5通过10kΩ 电阻器上拉至 VDD (5V)。
-
VDDLDO 提供2.5V 电压。
-
VDDSNS 的供电电压为1.2V。
-
VTT 输出预计为0.6V。
-
由于机械限制、 PGND 直接连接到散热焊盘。
根据上述设置、您能否确认 TPS51206是否适合在此 DDR4应用中使用且安全?
非常感谢您的支持。