This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51625:Webench 预测的 Vout 容差为10.918%?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1499597/lmr51625-webench-predicts-vout-tolerance-of-10-918

器件型号:LMR51625

工具/软件:

您好、

不清楚为什么 设计中应该存在如此大的输出电压容差;该器件不受仿真支持、并且从数据表中我看到的内容来看并不明显。 这是否允许 出现"空载"情况? 该设计的初始版本已经发布、现在客户说他们希望能够支持电池供电、但如果需要最小负载电流来建立更好的 Vout 容差、这就变得非常困难。

计划的特定器件是 LMR51625XDDCR、具有400kHz 的开关频率、2.5A 输出电流、PFM 支持/展频功能。

设计参数包括:

IOUT 1.5最大输出电流
VinMax 38.0最大输入电压
VinMin 5.0最小输入电压
VOUT 3.3输出电压
base_pn LMR51625基本产品型号
拉电流直流输入源类型
TA 30.0环境温度

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能给我发送 webench 设计吗?  

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahil、

    我花了一点时间来弄清楚如何做到这一点:

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    请告诉我这是否起作用。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    我预计电路板上的 Vout 容差为10%、但 Webench 可能在空载时给出了绝对最坏情况、原因是系统级严重降额(温度、线路、负载、电阻容差、PCB 寄生效应、 等)

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    您能告诉我如何获得有关此问题的更多信息吗?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    数据表包含在 EVM 上获取的数据。 为了获得最准确的结果、我建议根据您的 BOM 和测试修改 EVM。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    如前所述、很难知道在什么条件下可能会出现10%的输出电压容差值。 IMHO、这些因素之一可能是 IC 的特定实例导致的、因此即使 EVM 从未发生过、也很难确信在生产中不会发生(过于频繁)。

    快速尝试的一点是采用未连接负载的 EVM (开箱即用反馈电阻器除外)并测量输出电压容差。 不幸的是,我认为在这种情况下唯一可靠的答案是如果容差 很高(例如>3%);否则,如果测量"低电压容差",很难确信这个结果会经常发生。  

    是否可以就此 IC 向工程组提出一个快速问题、确认是否需要最小负载?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    10%的值太高、而使用良好的原理图 CAN 布局实际上不会发生这种情况。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    好的、您能告诉我什么不是"太高"、它是否取决于负载? ;)

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们预计降压转换器中的最高电压为5%。 它取决于负载。 较低的负载会更糟、但10%异常大。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Rahil。

    如果我需要更多有关此方面的信息、我将提交一个新问题。

    此致、

    Scott