请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92520-Q1 《Thread 中讨论的其他器件:TPS92530-Q1、
工具/软件:
TPS92520-Q1+TPS92530-Q1+TPS92682
双面金属外壳
我们正在进行 EMC 测试以满足5类标准。 存在一个问题、即 VCE (压控振荡器)在76~106MHz 范围内超出限制约4dB。 当我们关闭降压转换器时、测试通过。 您对此问题有任何解决方案吗?