This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92520-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92530-Q1, TPS92520-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505027/tps92520-q1-power-management-forum

器件型号:TPS92520-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:TPS92530-Q1、

工具/软件:

TPS92520-Q1+TPS92530-Q1+TPS92682

双面金属外壳

我们正在进行 EMC 测试以满足5类标准。 存在一个问题、即 VCE (压控振荡器)在76~106MHz 范围内超出限制约4dB。 当我们关闭降压转换器时、测试通过。 您对此问题有任何解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiali:

    请提供设计的原理图和布局。  给出了测试条件和设置。  这意味着每个转换器的设定点和有关负载的信息。   也请给我扫描,这样我就可以看到你失败的地方和限制是什么。  布局问题-106 MHz。