Other Parts Discussed in Thread: LMR51403
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51403 工具/软件:
尊敬的团队:
我使用 LMR51403的要求如下:
输入电压12V
VOUT 10V
VOUT 300mA
根据我的计算结果:
长120uH
串联电感为170m Ω
因为器件将由于所需的高占空比而进入频率折返模式。 根据计算、我应该得到满负载时的输出电压约为10V (考虑高侧 MOSFET 压降、电感器直流电阻损耗、 200kHz 时的占空比为96%)。
但在实际中,我得到9.6伏特 输出? 这是什么原因? 对于定义占空比的频率或最短关断时间、我是否应该考虑任何额外的公差? 或者我在这里遗漏的任何其他因素?
谢谢你。
BR、
Vaibhav