This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51403:最大占空比情况下的输出电压

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506394/lmr51403-output-voltage-in-case-of-maximum-duty-cycle

器件型号:LMR51403

工具/软件:

尊敬的团队:

我使用 LMR51403的要求如下:

输入电压12V

VOUT 10V

VOUT 300mA

根据我的计算结果:

长120uH

串联电感为170m Ω

因为器件将由于所需的高占空比而进入频率折返模式。 根据计算、我应该得到满负载时的输出电压约为10V (考虑高侧 MOSFET 压降、电感器直流电阻损耗、 200kHz 时的占空比为96%)。  

但在实际中,我得到9.6伏特 输出? 这是什么原因? 对于定义占空比的频率或最短关断时间、我是否应该考虑任何额外的公差? 或者我在这里遗漏的任何其他因素?

谢谢你。

BR、

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

    效率也会增加占空比、从而改变您在器件上实际看到的实际占空比。  有关此计算的更多详细信息、请参阅本应用手册的公式1。

    此外、电感器容差可能差别很大。 如果增加电感、可能能够实现所需的10VOUT。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.