请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987DDK 主题中讨论的其他部分:TPS25751、 TPS65987
工具/软件:
大家好!
我正在改进目前使用 TUSB546和 TPS65987的设计。 由于 TPS65987带有 NRND 功能、因此推荐使用 TPS25751替代器件。 但是、对于如何将 TUSB546的 CTL0/CTL1/FLIP 引脚连接到 TPS25751、我看不到任何建议。 这甚至是一个受支持的配置吗? 如果是、是否有指南或 EEPROM 生成工具可帮助我选择使此配置正常工作所需的 GPIO?
我尝试下载 Windows 的 GUI Composer 并安装...但似乎无法运行...这是常见问题吗?
如果我选择了与 TUSB546结婚的错误部件、请帮助指导我选择要使用的最佳(当前有效)部件。
谢谢、Ivan