This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDK:将 TPS65987替换为 TPS25751以实现 DP 交替模式

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506332/tps65987ddk-replacing-tps65987-with-tps25751-for-dp-alt-mode

器件型号:TPS65987DDK
主题中讨论的其他部分:TPS25751TPS65987

工具/软件:

大家好!  

我正在改进目前使用 TUSB546和 TPS65987的设计。 由于 TPS65987带有 NRND 功能、因此推荐使用 TPS25751替代器件。 但是、对于如何将 TUSB546的 CTL0/CTL1/FLIP 引脚连接到 TPS25751、我看不到任何建议。 这甚至是一个受支持的配置吗? 如果是、是否有指南或 EEPROM 生成工具可帮助我选择使此配置正常工作所需的 GPIO?  

我尝试下载 Windows 的 GUI Composer 并安装...但似乎无法运行...这是常见问题吗?

如果我选择了与 TUSB546结婚的错误部件、请帮助指导我选择要使用的最佳(当前有效)部件。  

谢谢、Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:  

    感谢您联系我们!

    很遗憾、目前 TI.com 上没有提供支持交替模式的直接替代产品、我们会随时向您告知此产品系列的任何新更新。 如果您有更多问题、请联系您当地的 TI 销售代表以获取信息。

    TPS25751不支持 DisplayPort 交替模式。  

    此致、  

    Aya Khedr