工具/软件:
对我们自己和汽车客户进行尽职调查需要进行最坏情况分析。 为此、下面 Riscp 公式中2uA 和19mV 量的容差是多少?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
对我们自己和汽车客户进行尽职调查需要进行最坏情况分析。 为此、下面 Riscp 公式中2uA 和19mV 量的容差是多少?

">>"2uA 是内部得出的基准电流、19mV 是比较器失调电压。"
是-只需在这两个数量上寻找明确的容差即可。
>>"与这些值相关的不准确信息包含在 EC 表的 SCP 阈值中。"
我是这样的。 考虑到3个工作点上的最小值/典型值/最大值、我想我可以进行矩阵对数数学运算以消除单个容差[它将折叠为简单的 ANOVA]-因此我可以确定使用此 IC 的两种产品的最坏情况工作点公差。 这只是比我更喜欢的工作。
使用表数据(9个 EQN / 9个未知数)得出世界在此方面的数学结果-
在第一行中、Riscp=28k、Isrc = 1.6/2.0/2.4uA 最小值/典型值/最大值、Voffset = 0.0152/0.019/0.0228V 最小值/典型值/最大值
在 第2行中、其中 Riscp=10.5k、Isrc = 1.65/2.0/2.35uA 最小值/典型值/最大值、Voffset = 0.014675 / 0.019 / 0.023325V 最小值/典型值/最大值
在 第3行中、其中 Riscp=500、Isrc = 1.7/2.0/2.3uA 最小值/典型值/最大值、Voffset = 0.01415/0.019/0.02385V 最小值/典型值/最大值