This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1200-Q1:TPS12xx 和 TPS48xx 的 ISCP 数量的容差?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505219/tps1200-q1-tolerances-on-iscp-quantities-of-tps12xx-and-tps48xx

器件型号:TPS1200-Q1

工具/软件:

对我们自己和汽车客户进行尽职调查需要进行最坏情况分析。 为此、下面 Riscp 公式中2uA 和19mV 量的容差是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:  

    2uA 是内部得出的基准电流、19mV 是比较器失调电压。  

    与这些值相关的误差包含在 EC 表中的 SCP 阈值中。  

    其中 V_SCP = ISC x RSNS

    您可以使用数据表中的 RISCP 值来确定误差百分比、并将其与根据上述公式计算的 VSCP 值相加。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ">>"2uA 是内部得出的基准电流、19mV 是比较器失调电压。"

    是-只需在这两个数量上寻找明确的容差即可。

    >>"与这些值相关的不准确信息包含在 EC 表的 SCP 阈值中。"

    我是这样的。 考虑到3个工作点上的最小值/典型值/最大值、我想我可以进行矩阵对数数学运算以消除单个容差[它将折叠为简单的 ANOVA]-因此我可以确定使用此 IC 的两种产品的最坏情况工作点公差。 这只是比我更喜欢的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dan:  

    我明白了。 以上值是我们可以提供的值。 此处概述的方法是我们建议客户为其系统确定最坏情况精度的方法。  

    谢谢、  

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用表数据(9个 EQN / 9个未知数)得出世界在此方面的数学结果-

    在第一行中、Riscp=28k、Isrc = 1.6/2.0/2.4uA 最小值/典型值/最大值、Voffset = 0.0152/0.019/0.0228V 最小值/典型值/最大值

    在 第2行中、其中 Riscp=10.5k、Isrc = 1.65/2.0/2.35uA 最小值/典型值/最大值、Voffset = 0.014675 / 0.019 / 0.023325V 最小值/典型值/最大值

    在 第3行中、其中 Riscp=500、Isrc = 1.7/2.0/2.3uA 最小值/典型值/最大值、Voffset = 0.01415/0.019/0.02385V 最小值/典型值/最大值