请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CSD95480RWJ 工具/软件:
尊敬的 TI 论坛:
我有一个关于 TI 功率级 CSD95480以及电流检测输出电压范围的问题。
我正在研究一个不再起作用的器件、其中有4个 CSD95480、一个 TPS53467作为控制器。 在 Iout 处测量的电压约为1V。 根据我的计算、这似乎太低:
合理电压应介于1.45至2.15V 之间。

我可以从该电压中得出任何见解吗?
引脚36 TAO/FLT 未处于关断模式、大约为1.1V
谢谢你。
此致
Moritz