This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95480RWJ:电流检测引脚38输出电流处的合理电压范围

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505695/csd95480rwj-reasonable-voltage-range-at-current-sense-pin-38-iout

器件型号:CSD95480RWJ

工具/软件:

尊敬的 TI 论坛:

我有一个关于 TI 功率级 CSD95480以及电流检测输出电压范围的问题。

我正在研究一个不再起作用的器件、其中有4个 CSD95480、一个 TPS53467作为控制器。 在 Iout 处测量的电压约为1V。 根据我的计算、这似乎太低:

合理电压应介于1.45至2.15V 之间。

我可以从该电压中得出任何见解吗?

引脚36 TAO/FLT 未处于关断模式、大约为1.1V

谢谢你。

此致

Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您测量的是1 V WIN 非工作单元吗? 您是否在1.7V 下测量了 REFIN? 如果是这种情况、则检测电路无法正常工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    是、TPS53467提供的 REFIN 电压为1.7V。

    在这种情况下、我无法根据 Iout 电压得出有关 CSD95480的状态的任何见解?

    谢谢你。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    了解到设备无法正常工作。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、非常感谢。