工具/软件:
您好的团队、
我的客户正在考虑使用 LP5569。
它用于传感器输入位置、因此它将通过调整电流值而不是 PWM 控制来与模拟调光一起使用。
以下方法是否正确?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
通过将 CONFIG 寄存器中的 Chip_en 位设置为低电平、可以通过调整电流值而不是 PWM 控制来将 LP5569与模拟调光配合使用、
如数据表的 EN/PWM 引脚上的第8.3.1.2.3.1节 PWM 主器件填充器所述。
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
此致、
Kyohei