This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:关于模拟调光方法

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506081/lp5569-regarding-the-method-of-analog-dimming

部件号:LP5569

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在考虑使用 LP5569。

它用于传感器输入位置、因此它将通过调整电流值而不是 PWM 控制来与模拟调光一起使用。

以下方法是否正确?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

通过将 CONFIG 寄存器中的 Chip_en 位设置为低电平、可以通过调整电流值而不是 PWM 控制来将 LP5569与模拟调光配合使用、

如数据表的 EN/PWM 引脚上的第8.3.1.2.3.1节 PWM 主器件填充器所述。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    否、将 chip_en 设置为低电平、当没有输出时、LP5569将保持待机模式。 PWM 主控装置仍采用 PWM 调光方法。

    实际上、LP5669的每个输出都支持 PWM 调光和模拟调光。 在直接控制模式下、输出 PWM 由 LEDx_PWM 寄存器控制、模拟输出由 LEDx_Current 控制。

    因此、您可以将所有 LEDx_PWM 设置为0xFF (100% PWM)、然后使用 LEDx_current 寄存器进行单独的模拟调光。

    此致、

    Felix