This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:安全计时器的运行

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506137/bq24171-operation-of-the-safety-timer

器件型号:BQ24171

工具/软件:

如果此器件的最终电流设置为150 mA、我们认为如果负载侧始终消耗200 mA 电流、则器件不会一直完成充电。
在这种情况下、安全计时器如何工作?

1.如果我禁用安全计时器,充电永远不会结束?
2.如果启用了安全计时器,那么假定充电将在 TTTC 设定的时间结束时结束是正确的吗?
此外、在这种情况下、STAT 引脚的行为是否会异常(闪烁)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    如果200mA 负载与电池并联、则不会在150mA 处终止。 停止充电的唯一方法是使用安全计时器。  

    关于1、是。  如果未发生终止、则充电会无限期地继续。

    关于2、是。  STAT 由于计时器到期(故障)而闪烁。

    此致、

    Jeff