请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24171 工具/软件:
如果此器件的最终电流设置为150 mA、我们认为如果负载侧始终消耗200 mA 电流、则器件不会一直完成充电。
在这种情况下、安全计时器如何工作?
1.如果我禁用安全计时器,充电永远不会结束?
2.如果启用了安全计时器,那么假定充电将在 TTTC 设定的时间结束时结束是正确的吗?
此外、在这种情况下、STAT 引脚的行为是否会异常(闪烁)?