This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51231-Q1:申请针对适用于12V 至36V @ 12A 应用且通过汽车认证的升压控制器的建议

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123EVM-BST, LM51231-Q1, LM25122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504827/lm51231-q1-request-for-suggestion-on-automotive-qualified-boost-controller-for-12v-to-36v-12a-application

器件型号:LM51231-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25122-Q1、LM5123EVM-BST

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我目前正在进行一项设计、该设计需要通过符合汽车标准的升压控制器来转换的输入 标称12V (支持冷启动) 的输出 36V @ 12A 。 关键要求包括:

输入电压: 标称电压为12V (必须支持冷启动、低至~6V 至7V)

输出电压: 36V

输出电流: 12A.

汽车认证: AEC-Q100或等效器件

外形小巧: PCB 空间是一项限制因素

在查看 TI 产品系列时、我发现了 LM51231-Q1 LM25122-Q1 、它们似乎适合该应用程序。 感谢您对以下方面的见解:

  1. 考虑到冷启动支持、高输出电流、热性能和效率性能、这些器件中哪一款更适合此用例?

  2. TI 产品系列中是否有更好的建议可提供更高的集成度或更小的占用空间?

  3. 是否有符合这些规格的设计资源或参考设计?

期待您的指导和支持。

谢谢。此致  

Vinod J  

Mistral Solutions

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:  

    感谢您使用 e2e 表单。

    LM51231-Q1和 LM25122-Q1都非常适合此处。 您可以查看下图、了解两款器件之间的差异。  

    我找到了符合您规格的参考设计。 我相信它适用于音频应用。 请访问此 https://www.ti.com/tool/PMP11769 

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:  

    感谢您的响应和分享 LM51231-Q1和 LM25122-Q1之间的比较。

    我们专门针对采用的设计 在12A 电流下输出电压为36V 、由供电 12伏车辆蓄电池 。 虽然我们知道这两个器件都是升压控制器、输出电流在很大程度上取决于外部 MOSFET 和电感器的选择、但我们想确认这些控制器中的任何一个是否支持 所需占空比 脱颖而出。  您还能帮助澄清一下任何问题吗 对最大占空比的限制 电流处理约束 是什么?

    谢谢。此致  

    Vinod J  

    Mistral Solutions  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:  

    关于从12V 到36V 的占空比限制、我相信没有问题。 我还为下面的两个器件附加了直流限制。 就像您提到的控制器电流处理方法一样、需要选择 MOSFET 和电感器。 此外、LM25122-Q1具有多相功能。 但是、如果您要使用单控制器、也可以使用 LM51231-Q1。

    LM51231-Q1

    LM25122-Q1

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    感谢您的见解、感谢您分享这两款器件的占空比限制。

    因为我们的要求是 大约 500W 输出 我们相信 LM51231-Q1 是合适的选择、我想继续。 期望的结果 采购能够处理约 500W 功率的解决方案 、如果您可以共享、将会很有帮助 参考设计 它使用 LM51231-Q1演示了该功能。

    此外、我们还想了解 采购适用于 LM51231-Q1的支持500W 负载的开发套件 来帮助我们进行评估和原型设计过程。

    期待您的指导和支持。

    此致、
    维诺德·J.

    Mistral Solutions

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:  

    您能帮我解决最终应用问题吗? 适用于音频 应用?

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    最终应用不适用于音频;它旨在运行 BLDC 电机。

    此致、

    Vinod J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:  

    我们没有任何针对此功率级别(LM51231-Q1)和 EVM 板的参考设计-请访问此链接 https://www.ti.com/tool/LM5123EVM-BST 

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    是的、我看过这个 EVM (LM5123EVM-BST)、但它的设计功率大约为100W。 在本例中、我的目标是 A 500W 器件。 我想确认一下、假设 LM51231-Q1仍然可以通过适当的外部元件和热设计支持该功率等级吗?

    谢谢。此致  

    Vinod J  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:  

    是的、使用合适的外部元件、热设计和良好的布局、这是可以实现的。

    有关布局指南、请查看 LM51231-Q1 数据表的8.5布局部分。  

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    感谢您的输入。

    我使用了 TI 提供的 Excel 计算器并据此完成了设计。 对于我所选的元件值和生成的波特图、我们希望征求您的审阅和意见。

    期待您的反馈

    此致、
    Vinod

    .e2e.ti.com/.../7506.LM5123_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Controller_5F00_Design.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:我看到您打开了另一个 e2e 主题、要求进行最终审核。 我会让处理另一个线程的尼克拉斯回答,以避免混乱。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。 如果没有、并且您认为这解决了您的问题、请点击"解决"复选框。  

    谢谢、此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mounika:

    谢谢、此致。
    由于我们需要更快地前进、并且剩余的时间有限、因此我继续前进、让 Niklas 继续前进。
    非常感谢您的支持! 此致  

    Vinod