请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552872-Q1 工具/软件:
我希望此消息能帮您找到答案。
我正在使用 TPS552872QWRYQRQ1、我有一些关于数据表中的一些元件建议的问题。
在数据表中、建议为 RF_UP 引脚使用100kΩ 电阻器。 如果我改用13kΩ 电阻器、是否会出现任何问题?
我正在考虑使 EXTVCC 和 CC 引脚悬空。 根据我的理解、这不会导致任何问题—您能否确认?
对于 CDC 引脚、我不确定它是否可以保持悬空或必须与电阻器连接(请参阅图)。 您能澄清一下这一点吗?
提前感谢您的支持