This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552872-Q1:询问有关

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505760/tps552872-q1-inquiry-regarding

器件型号:TPS552872-Q1

工具/软件:

我希望此消息能帮您找到答案。

 

我正在使用 TPS552872QWRYQRQ1、我有一些关于数据表中的一些元件建议的问题。

 

在数据表中、建议为 RF_UP 引脚使用100kΩ 电阻器。 如果我改用13kΩ 电阻器、是否会出现任何问题?

 

我正在考虑使 EXTVCC 和 CC 引脚悬空。 根据我的理解、这不会导致任何问题—您能否确认?

 

对于 CDC 引脚、我不确定它是否可以保持悬空或必须与电阻器连接(请参阅图)。 您能澄清一下这一点吗?

 

提前感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的 AE Mulin 可能会在这两天给您反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manuel:

    感谢您联系我们。

    Unknown 说:
    在数据表中、建议为 RF_UP 引脚使用100kΩ 电阻器。 如果改用13kΩ 电阻器、是否会出现任何问题?

    没问题。 VOUT_CDC 会发生变化、因为它 与上电阻成正比。

    [引述 userid="651885" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505760/tps552872-q1-inquiry-regarding ]我正在考虑让 EXTVCC 和 CC 引脚悬空。 根据我的理解、这不会导致任何问题—您能否确认?

    是的、没有问题。

    Unknown 说:
    关于 CDC 引脚、我不确定它是否可以保持悬空、或者是否必须与电阻器连接(请参阅图)。 您能否澄清这一点?

    如果不需要此函数、可以将其悬空。

    此致、

    木林