This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287:从关断模式恢复的时间

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503127/tps55287-time-for-recovery-from-the-shutdown-mode

器件型号:TPS55287

工具/软件:

您好、

从关断模式恢复所需的定义时间是否为?
 1.用于 I2C 通信
 2.开关启动(软启动时间开始时)

数据表中不存在此参数。

设计条件:
 *关断模式下 Vin 4V (3.5-4.2)仍然存在
 * EN/UVLO 由 MCU GPIO 提供的逻辑信号由3V 供电

当我将 EN/UVLO 设置为逻辑1 (上升时间< 1µs)时、我无法在 I2C 总线上获得 ACK。 我尝试插入2ms 等待以获得相同结果的代码。 当我停止代码(使用 debuger)几秒钟时、TPS55287在恢复代码后正常工作。

此致、

Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    这取决于 VCC 电压设置的速度。 您能否提供 EN、VCC SCL SDA 波形?  

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    谢谢你。

    好的、我们会修改固件、使能生效将位于代码的其他部分、第一次 I2C 尝试将延迟> 10ms。 当它是好的问题可能已解决。

    附加的波形(仅来自示例代码)。  VCC 上的电容器为10µ μ F (数据表"需要大于4.7 μF 的陶瓷电容器..."、但是 BOM 中没有其他4µ7 μ F 电容器、而不是许多10µ μ F)。

    此致、

    Pavel



     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavel:

    这个结果是有意义的。 客户正在为 VCC 电容器使用大电容、因此需要很长时间才能充电。 我现在将关闭该主题。 如果您看到更多问题、欢迎随时答复。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mulin、

    谢谢你。 我没有任何疑问。 您现在可以关闭此主题。

    仅供参考未来我们会测试更多电路板和一些不同的电容器、但我们预计结果和新问题不会完全不同。

    此致、

    Pavel