工具/软件:
您好、
从关断模式恢复所需的定义时间是否为?
1.用于 I2C 通信
2.开关启动(软启动时间开始时)
数据表中不存在此参数。
设计条件:
*关断模式下 Vin 4V (3.5-4.2)仍然存在
* EN/UVLO 由 MCU GPIO 提供的逻辑信号由3V 供电
当我将 EN/UVLO 设置为逻辑1 (上升时间< 1µs)时、我无法在 I2C 总线上获得 ACK。 我尝试插入2ms 等待以获得相同结果的代码。 当我停止代码(使用 debuger)几秒钟时、TPS55287在恢复代码后正常工作。
此致、
Pavel