This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:有关故障计时器和重启的问题

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503050/lm5066i-question-regarding-fault-timer-and-restart

器件型号:LM5066I

工具/软件:

您好的团队、

我有关于数据表中的"8.4.3故障计时器和重启"的问题。 数据表中提到"可通过 DEVICE_SETUP (D9h)寄存器更精细地控制重试行为。 重试计数0、1、2、4、8 通过设置 DEVICE_SETUP (D9h)寄存器中的相应位、可以选择16或无穷大。" 这意味着用户可以控制图15中的山脉和山谷数量。 我的理解是否正确?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我有几个关于故障计时器行为的问题。 是否有任何方法可以计算 t_restart?

    数据表上公式52中的 T_flt 表示故障超时 Peirod。 我的理解是否正确?  

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 明天是我们的假期。 我们将在星期一回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pal-San:

    感谢您的答复。 我期待着你的答复。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我的理解是否正确?

    您的理解是正确的。

    我的理解是否正确?  [/报价]

    您的理解是正确的。

    是否有任何方法可以计算 t_restart?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PAL-SAN:

    非常感谢您回答我的问题。 关于计算 t_restart 时间的公式、我认为最好在数据表或 EVM 用户指南中对其进行描述。

    例如、如果山脉和山谷的数量为2、则 t_restart 的公式如下。 我的理解是否正确?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是否正确?

    您的理解是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek-san:

    感谢您的回答。 我计算了 t_restart 等于 C_TIMER = 0.731uF、t_restart 变为6.76us。 如何计算公式?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉... 我无法理解您的问题。