工具/软件:
您好的团队、
我有关于数据表中的"8.4.3故障计时器和重启"的问题。 数据表中提到"可通过 DEVICE_SETUP (D9h)寄存器更精细地控制重试行为。 重试计数0、1、2、4、8 通过设置 DEVICE_SETUP (D9h)寄存器中的相应位、可以选择16或无穷大。" 这意味着用户可以控制图15中的山脉和山谷数量。 我的理解是否正确?

此致、
山本俊介
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
我有关于数据表中的"8.4.3故障计时器和重启"的问题。 数据表中提到"可通过 DEVICE_SETUP (D9h)寄存器更精细地控制重试行为。 重试计数0、1、2、4、8 通过设置 DEVICE_SETUP (D9h)寄存器中的相应位、可以选择16或无穷大。" 这意味着用户可以控制图15中的山脉和山谷数量。 我的理解是否正确?

此致、
山本俊介
Unknown 说:我的理解是否正确?
您的理解是正确的。