This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872-Q1:补偿电阻器选择

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505921/tps62872-q1-compensation-resistor-selection

器件型号:TPS62872-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在设计 TPS62872-Q1、其中包含有关补偿电阻器的问题。

根据数据表、计算值为2.244k、最终选择2.4k。

我们对于如何选择此选项是否有一个标准? 我们可以选择2k 电阻吗?

此外、该电阻器的精度要求是什么? 我们是否可以使用5% 2k 电阻?

谢谢

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您 必须根据应用计算阻值、 找到接近 E24 /E96标准等电阻器标准的电阻器值、并为您的应用选择该电阻器。  

    我建议尽可能选择精度更高(例如1%或更低)的电阻器、以便您的带宽在转角条件下保持稳定、这将影响器件稳定性。 如数据表中所述、E24也可以使用。  补偿电阻可调整转换器的带宽、如果您可以选择接近2KOhm 的值、 最好 使用新的选定值检查带宽和器件性能。  

    请分享完整的原理图及工作条件(负载阶跃、输出 ACC)以检查器件稳定性。

    此致、

    Tanvee