请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62872-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
我们正在设计 TPS62872-Q1、其中包含有关补偿电阻器的问题。
根据数据表、计算值为2.244k、最终选择2.4k。

我们对于如何选择此选项是否有一个标准? 我们可以选择2k 电阻吗?
此外、该电阻器的精度要求是什么? 我们是否可以使用5% 2k 电阻?

谢谢
此致、
Frank
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
我们正在设计 TPS62872-Q1、其中包含有关补偿电阻器的问题。
根据数据表、计算值为2.244k、最终选择2.4k。

我们对于如何选择此选项是否有一个标准? 我们可以选择2k 电阻吗?
此外、该电阻器的精度要求是什么? 我们是否可以使用5% 2k 电阻?

谢谢
此致、
Frank
您好 Frank、
您 必须根据应用计算阻值、 找到接近 E24 /E96标准等电阻器标准的电阻器值、并为您的应用选择该电阻器。
我建议尽可能选择精度更高(例如1%或更低)的电阻器、以便您的带宽在转角条件下保持稳定、这将影响器件稳定性。 如数据表中所述、E24也可以使用。 补偿电阻可调整转换器的带宽、如果您可以选择接近2KOhm 的值、 最好 使用新的选定值检查带宽和器件性能。
请分享完整的原理图及工作条件(负载阶跃、输出 ACC)以检查器件稳定性。
此致、
Tanvee