This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:TPS61027DRCR -此升压转换器无法用于200mA 负载。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505024/tps61027-tps61027drcr---this-boost-converter-not-working-for-200ma-load

部件号:TPS61027
在主题中讨论的其他器件:TPS61033、TPS61022

工具/软件:

尊敬的团队:

在我的设计中、使用 TPS61027DRCR 升压转换器将输入电压(Vin)固定为3.3V、将输出电压(Vout)设置为5V。 负载电流为200mA。 在连接负载的情况下为器件上电(消耗200mA)时、输出电压保持在0V、不会达到5V。 但是、如果负载在上电期间断开、然后在启动后连接、则输出会按预期达到5V。

我还在 EVM 上测试了此行为、并观察到了相同的问题。

请告诉我您是否需要帮助诊断根本原因或修复电路、或者是否为正常行为? 如果这是正常行为、为什么您没有提及任何详细信息? 提到的1500mA 吗?

期待您的快速响应!

谢谢  

Murali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    器件在加载200mA 的情况下无法完全启动。 1500mA 电流限制是在启动后进行的。

    EC 表中还列出了启动电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    我能明白你的观点。 但是、如果我没有任何负载开关来关断负载、器件将无法正常完全启动?

    如何解决该问题? 是否可以更改可用的 BOM 级别修改解决方案或直接替换 IC (已解决这些问题)。  

    请给我一些变通办法选项、以便我可以返修电路板并将其用于评估。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    您可以 选择具有较大电流限制的器件、例如 TPS61022和 TPS61033。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    感谢您的快速答复。 但似乎两种建议的 IC 并不完全直接替代。 您能推荐这样的一个吗? 此外、还要确保将这些列为数据表中的主要因素

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61033是我推荐的一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nini:

    感谢您的支持。 请在现有升压转换器数据表中添加注释。 了解负载开关的重要性并增加其重要性会对设计工程师有所帮助。 由于没有太多关于预充电限制器缺点及其解决方案的详细信息、因此最好在应用电路中提及负载开关建议。 希望您已理解我的观点。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    我明白了你的观点。 我们将考虑 在未来的器件中添加有关启动加载的注释。