在主题中讨论的其他器件:TPS61033、TPS61022
工具/软件:
尊敬的团队:
在我的设计中、使用 TPS61027DRCR 升压转换器将输入电压(Vin)固定为3.3V、将输出电压(Vout)设置为5V。 负载电流为200mA。 在连接负载的情况下为器件上电(消耗200mA)时、输出电压保持在0V、不会达到5V。 但是、如果负载在上电期间断开、然后在启动后连接、则输出会按预期达到5V。
我还在 EVM 上测试了此行为、并观察到了相同的问题。

请告诉我您是否需要帮助诊断根本原因或修复电路、或者是否为正常行为? 如果这是正常行为、为什么您没有提及任何详细信息? 提到的1500mA 吗?
期待您的快速响应!
谢谢
Murali