This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563208:针对接收12V 输入和8V 输出的直流/直流转换器的建议

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563208, TPSM63603
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489869/tps563208-recommendations-for-a-dc-to-dc-converters-that-takes-12v-in-and-8v-out

器件型号:TPS563208
主题中讨论的其他器件: TPSM63603

工具/软件:

您好、
 
这是来自 QCI 的 Sanjana Renganatha Desigan。 我们的团队目前正在研究一个需要输入为12V、输出应为8V 的直流/直流转换器的项目。
我们希望以评估板的形式实现这一点、这样我们就可以安装在我们的系统中并对其进行测试。 在一些技术文章中、TPS563208可以在稳定输入>= 12V 时提供高达8V 的电压、但当我查看数据表时、我不确定这样做是否有效。 您能告诉我这是不是在需要更改电阻器还是电容器的情况下实现的、或者您有没有可以为我们提供满足上述要求的任何建议?
 
正在等待您的回答。  
 
谢谢您、  
Sanjana Ranganatha Desigan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    负载电流是多少? 是否需要电源正常功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们的输出电流要求最小值为1.2A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
     我刚刚与我的团队进行了讨论、我们有以下要求:
    • 输入电压: 12V
    • 输出电压: 8V
    • 输出电流: 最小值1.2A
    • 评估板: 必需、因为我们计划将其安装在我们的系统中
    • 连接: 最好使用跳线引脚进行输入和输出、这样我们就可以使用母对母跳线电缆
    • 尺寸限制: 由于我们外壳中的空间限制,评估板应该紧凑
    如果您对上述要求有任何建议、敬请告知。 我对此非常不熟悉、因此非常感谢您的帮助。
    谢谢、
    Sanjana Desigan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以尝试封装尺寸小得多的电源模块吗?

    TPSM33615

    TPSM63602

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    是的、电源模块应该可以正常工作、但上面给我的选项似乎电压低于我预期的水平。 您能否告诉我、对于您提到的两个选项、应该使用什么电阻器/电容值才能获得8V 输出电压?

    为您的回应寻找病房。

    谢谢、

    Sanjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    FSW=RFB,有效 Cout>22uF , RFBT=69.8K, 两个选项的1.3MHz = 10K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢您帮助我解决这个问题。 这似乎适用于我们的设计。 您是否碰巧为这两个选项都提供了 Altium 文件? 我们计划在测试评估板后设计一个小型 PCB。 您能否将 Altium 文件发送至: renganathadesigan@quantumcircuits.com ?

    谢谢、

    Sanjana Desigan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请在产品文件夹中查看:

    Webench 可导出 PCB 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    谢谢! 我将介绍一下它。

    我已经从 Digikey 收到 TPSM63603评估板。 我计划焊接您建议的电阻值(69.8k Ω)。 但是、该评估板根据原理图提供多个输出电压(12V、7.5V、5V、3.3V 和2.5V)、并将 RFBT 电阻器串联来实现这些值。  

    我想知道是否可以将电阻器 R9的阻值更改为30k Ω 以获得8V 电压而不是7.5V 电压。 我想知道此调整是否按预期工作? 由于我不熟悉这一点、我非常感谢您提供的任何指导。 请告诉我。  

    谢谢您、

    Sanjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    RFBB=R5=10K、  

    RFBT=R6+R7+R8+R9=69.8K

    因此 R9=69.8-15-8.06-16.9=29.84K 、并连接 J6引脚3和引脚4以实现8Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢! 我使用正确的电阻器值测试了评估板、似乎可以很好地适用于我们的系统。

    我确实有一个问题:我目前正在使用 TPS63602在 Altium 中设计一个小型 PCB、我注意到原理图(在评估板指南中)中的电阻值与物料清单中的电阻值不同。 您能否说明一下我应该使用哪些合适的电阻器和电容器值、我应该考虑原理图或物料清单? 如果您能确认这一点、那将会很好。

    谢谢、

    Sanjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参考 EVM 电路和 BOM、请发送电路和 PCB 布局以供稍后查看...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    谢谢你。

    我已经完成了12V 输入和8V 输出配置的原理图。 我有几个点我想与你确认:

    1. VLDOIN 引脚:根据数据表、如果输出为≤12V、则该引脚应连接到 VOUT 、如果 VOUT > 12V、则应连接到 GND 。在我的原理图中、我已通过电阻器 R17将 VLDOIN 引脚连接到 VOUT。

    2. Cboot 和 RBOOT:数据表建议将这些引脚连接在一起以提高效率、我也在设计中实现了这一点。

    3. SW 引脚:我已将 SW 引脚保持悬空、因为数据表中没有具体说明、我的应用也不需要该引脚。

    您能否确认以上几点是否良好? 我还附上了原理图的屏幕截图、以供您参考。

    期待您的反馈。 如果您认为我的原理图有任何问题、请告诉我我可以对我的设计进行修改。

    谢谢您、

    Sanjana Renganatha Desigan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用0 Ω 电阻器将 RBOOT 和 CBOOT 引脚短接、以防将来可能需要优化 EMI。

    其他设计看起来不错!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的评分 我将像您提到的那样在 RBOOT 和 CBOOT 之间添加电阻器。 非常感谢您对此的帮助。

    谢谢、  

    Sanjana Desigan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们的团队想知道,如果这个评估板有这样的设置,我们得到低噪音和高可靠性,因为他们进入量子外壳,将永远不会出来。 因此、我们想了解 预期的产品生命周期或路线图吗?  

    谢谢您、

    Sanjana Desigan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您知道平均负载电流吗? 环境温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我们计划从175mA 开始进行当前设计、并将使电流最大值增大1.4A。 环境温度为25°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    我的员工还有一个问题:在我们使用评估板进行上升时间和下降时间测试期间、我们注意到电容器需要一些时间才能完全放电。 我们观察到残余电压约为1V、 几秒后变为0V。

    由于我们的量子测量非常关键、您是否有任何建议可以在我们的原理图中解决这一问题? 以下是我们当前使用的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的团队成员给我的屏幕截图。  在下降时间后、我们似乎确实看到了非常小的电压。 请告诉我们您对此有何看法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它可以通过两种方式求解:

    如果 PCB 设计是固定的、则使用小得多的反馈电阻值

     2.如果可以更改布局设计、则在 GND 的输出端添加一个虚拟负载电阻器、以更快地对 Cout 放电。 您可以尝试设置1K、然后将其降低、直到放电时间满足您的要求。