主题中讨论的其他器件: TPSM63603
工具/软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 Andy:
非常感谢您帮助我解决这个问题。 这似乎适用于我们的设计。 您是否碰巧为这两个选项都提供了 Altium 文件? 我们计划在测试评估板后设计一个小型 PCB。 您能否将 Altium 文件发送至: renganathadesigan@quantumcircuits.com ?
谢谢、
Sanjana Desigan
尊敬的 Andy:
谢谢! 我将介绍一下它。
我已经从 Digikey 收到 TPSM63603评估板。 我计划焊接您建议的电阻值(69.8k Ω)。 但是、该评估板根据原理图提供多个输出电压(12V、7.5V、5V、3.3V 和2.5V)、并将 RFBT 电阻器串联来实现这些值。
我想知道是否可以将电阻器 R9的阻值更改为30k Ω 以获得8V 电压而不是7.5V 电压。 我想知道此调整是否按预期工作? 由于我不熟悉这一点、我非常感谢您提供的任何指导。 请告诉我。
谢谢您、
Sanjana
尊敬的 Andy:
非常感谢! 我使用正确的电阻器值测试了评估板、似乎可以很好地适用于我们的系统。
我确实有一个问题:我目前正在使用 TPS63602在 Altium 中设计一个小型 PCB、我注意到原理图(在评估板指南中)中的电阻值与物料清单中的电阻值不同。 您能否说明一下我应该使用哪些合适的电阻器和电容器值、我应该考虑原理图或物料清单? 如果您能确认这一点、那将会很好。
谢谢、
Sanjana
尊敬的 Andy:
谢谢你。
我已经完成了12V 输入和8V 输出配置的原理图。 我有几个点我想与你确认:
VLDOIN 引脚:根据数据表、如果输出为≤12V、则该引脚应连接到 VOUT 、如果 VOUT > 12V、则应连接到 GND 。在我的原理图中、我已通过电阻器 R17将 VLDOIN 引脚连接到 VOUT。
Cboot 和 RBOOT:数据表建议将这些引脚连接在一起以提高效率、我也在设计中实现了这一点。
SW 引脚:我已将 SW 引脚保持悬空、因为数据表中没有具体说明、我的应用也不需要该引脚。
您能否确认以上几点是否良好? 我还附上了原理图的屏幕截图、以供您参考。
期待您的反馈。 如果您认为我的原理图有任何问题、请告诉我我可以对我的设计进行修改。
谢谢您、
Sanjana Renganatha Desigan